This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952响应 i2c 通信、但无法更改 i2c 地址

Guru**** 2555180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293960/bq76952-bq76952-responding-to-i2c-communication-but-unable-to-change-i2c-address

器件型号:BQ76952

大家好!

BQ76952出现了一个不寻常的问题。

使用 i2c 与 AFE 通信并将其配置为自定义电池配置时、需要完成此过程。  

当尝试读取电池组顶部电压或电池组电压时、它还会以适当的电压进行回复。

但是、当尝试更改 i2c 地址时、其无法按数据表中所述运行。

当发送更改 i2c 地址命令[0x923A]以及写入地址格式[0x1E]的新地址时、它会执行而无需 Nacking。 然后发送 Swap_Comm 子命令[0x29BC]、希望更改地址、但在检查 i2c 地址时、它仍然是默认值[0x8]。

请帮助我解决此问题、因为更改地址对我的应用至关重要。

此致、

比拉·皮尔丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pirdain:

    只是确认一下、您是否在 CONFIG_UPDATE 模式下执行此操作?

    如果可以、您是否具有我可以检查的逻辑分析仪捕获(最好是.Sal 文件)?

    此致、

    马克斯·韦博肯