This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:DESAT 错误

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291221/ucc21750-q1-desat-error

器件型号:UCC21750-Q1

大家好!
我对 DESAT FLT 有问题。 当我想驱动 PMSM 时、几秒钟后、FLT 信号被下拉。  高侧 IGBT 的集电极和发射极之间也有非常强的振荡。
有人知道哪里出了问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakob:  

    当开关中存在过流(集电极到发射极)时、DESAT 引脚会报告故障。 如果确实存在过流、这可能是与控制和限制相电流相关的系统级问题。 您可能需要重新校准电机参数或重新确定其特性。

    但是、如果您认为这是一个器件问题、那么振荡频率是多少? 您是否有任何示波器测量图像? DESAT 电流源仅为500uA、如果 D2泄漏、可能会抛弃 DESAT 公式。 DESAT 是否出现负尖峰? 如果是、可能还会有其他问题需要担心、例如 IGBT 需要更大的反向二极管。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    感谢您的回复!

    我不认为这是一个控制问题、因为我 测量了 死区时间、它足够了2.5us。 是的、DESAT 上有时会出现负尖峰。 但当我具有负尖峰时、二极管 D2导通并且 DESAT 被拉至低电平、因此这应该不是问题、或者我是错的?

    振荡频率约为1.8MHZ。 明天我可以发送一张图片。 对于 IGBT、您意味着需要更大的反向二极管?

    此致、
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    您是否通过一些波形来探测 DESAT 引脚并监视 FLT 引脚以查看 DESAT 引脚电压是否确实超出阈值而触发故障?

    我们可以运行的另一个有趣的测试是将 DESAT 引脚短接至 COM、以从根本上禁用短路保护。 如果 DESAT 引脚与 COM 短路时仍然显示 FLT 引脚变为低电平、则可能存在系统噪声、这可能会影响内部栅极驱动器电路。

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我只有这张图片。 蓝色线是 flt 信号。 您可以看到来自高侧和低侧 IGBT 的 VCE 电压。

    此致、

    J·乌斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakob:  

    感谢您提供屏幕截图、了解蓝线显示的 nFLT 引脚拉低。 然而、我有几个与黄色和青色线相关的问题、因为您说它们是 HS 和 LS IGBT 的 VCE 信号。  

    1.根据刻度可以看出、这两个信号的垂直轴似乎为2V/div、这意味着最大 VCE 约为4V (~2分频)。  系统上施加的总线电压是多少?  

    2.波形看起来有很大的噪声。 使用什么类型的探头来探测这些信号?  

    我想重申一下之前 Andy 提到的内容:我们希望在 nFLT 下降之前查看实际的 DESAT 波形、这样我们就知道是否存在导致 DESAT 引脚电压超过 DESAT 阈值的事件。 或者、您可以尝试将 DESAT 引脚连接到 COM、本质上即禁用 DESAT。 如果 nFLT 仍在 DESAT 引脚连接到 COM 时下降、那么我们可以开始考虑耦合到栅极驱动器内部电路的系统噪声。  

    请告诉我您何时能够根据上述建议捕获任何波形、我们可以深入研究波形并进行分析。  

    谢谢!  

    薇薇安