This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62825:TPS62825 EN 和 Vin 电压

Guru**** 2606635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62825, TPS628302, TPS628303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289729/tps62825-tps62825-en-and-vin-voltage

器件型号:TPS62825
主题中讨论的其他器件: TPS628302

大家好、

客户希望确认他们是否可以为 EN 引脚使用比 Vin 更高的电压。

添加了示例。 VIN = 3.0V 且 EN = 5.0V

您能建议类似的可在2V 电压下以2A 电流运行的降压直流/直流转换器吗?

此致、

傅伟成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于上述查询、客户想要使用3.3V 作为 Vin、并想使用 MCU 以5V 电压控制 TPS62825。

    谢谢。

    傅伟成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Foong Wei Seng:

    感谢您与我们联系、

    客户希望确认他们是否可以为 EN 引脚使用比 Vin 更高的电压。

    添加了示例。 VIN = 3.0V 且 EN = 5.0V

    [/报价]

    可以、除非它小于绝对最大额定值。

    [quote userid="476093" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289729/tps62825-tps62825-en-and-vin-voltage 可否推荐类似的降压直流/直流转换器、该转换器的工作电压为2V、电流为2A?

    您是说、最小 VIN = 2V、最大 IOUT = 2A、如果这种情况、我们的产品系列中没有任何产品。 我们拥有的更低的最小输入电压为2.25V、这可以通过最新的器件 TPS628302来实现(TPS628303数据表、产品信息和支持| TI.com)

    您能向我提供询问此要求的客户和最终应用吗?

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Foong Wei Seng:

    如果您没有任何其他问题、请点击"Resolved"以关闭该主题。

    谢谢。此致、

    Moheddin。