This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:占空比

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284404/ucc28950-dutycycle

器件型号:UCC28950

你好,我爱你。

我们将该部件用于直流/直流转换器1000W、我想计算占空比 以进行输出调节、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下链接将为您提供一份应用手册、该应用手册介绍了 PSFB 转换器中 UCC28950的分步设计过程。

    我相信此应用手册会对您的设计过程有所帮助。

    https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf

    应用手册中的公式6给出了占空比公式。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mike 的支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴能够提供帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我有一个疑问 EA+如何工作在占空比?,你能解释该功能.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EA +是误差放大器的非反相输入。  误差放大器的输出控制占空比。  

    如果 EA+大于 EA -放大器的输出将变为高电平、要求占空比更高。  如果 EA -大于 EA +、误差放大器的输出将变为低电平、要求占空比更小。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike o、谢谢知识共享、但我还有一个疑问、就是像这样 EA+比 EA- 放大器的输出将会变高、要求占空比更高、这没问题、但我怀疑输出 DC 如何控制恒定电流和恒定电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28950可直接设置为峰值电压模式控制的峰值电流模式控制。  该器件不附带恒定电流/恒定电压模式控制所需的所有电路。

    如果您更有可能需要恒流/恒压模式控制、那么您正在设计电池充电器。

    以下链接将为您提供使用恒定电流/恒定电压模式控制的2kW 相移全桥电池充电器参考设计。

    https://www.ti.com/tool/PMP8740

    以下链接将为您带来一个应用简报、该应用简报由进行2kW 设计的工程师编写。  我相信您会发现此参考设计和应用手册对您的设计过程有所帮助。

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup348/slup348.pd

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Mike o:
    感谢您的分享  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Mike o,我尝试计算但 FET Rdson 压降值我不明白,您能分享计算吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    开关导通时的电压(Vrdson)是漏源电流乘以 FET 导通电阻(RDSon)。

    Vrdson = Irdson*Rdson

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mike o ,谢谢分享,但我不知道有关 Irdson 你可以把它花费吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究您的问题、并会尽快与您联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 FET 接通时、Irdson 是流经 FET 的漏源电流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike o、我似乎是你的消息、它是 基于电路的持续电流还是实际电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它通常是峰值电流、通过 FET 漏极到源极。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mike o 共享信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴能够提供帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    Ucc28950 EA+馈电电压1V 但占空比增加50%、我们测量了时间可正常工作但现在无法正常工作的不同占空比、控制器有什么问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EA +通常用于设置直流控制电压、如下所示。  内部电压放大器将升高 或降低 COMP 引脚、直到实现正确的输出电压和占空比。  如果 EA - < EA +、COMP 将增加以增加占空比和 EA -处的电压。   如果 EA - 为 >EA +、COMP 将 降低以减小占空比和 EA -处的电压。

    因此、如果占空比增加、这表示 VOUT 处于低电平、并且控制器正在尝试实现所需的输出电压。

    这是您观察到的情况吗?

    此致、