This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60400:-10V 输出、-5V 输入

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS629210, TPS63700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293655/tps60400--10v-output-with--5v-input

器件型号:TPS60400
主题中讨论的其他器件:TPS629210TPS63700

尊敬的支持团队:

是否可以通过以下方式使用 TPS6040x?
我需要输入负电压和输出负电压。

输入电压=-5V
VOUT =-10V

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    我不知道如何生成-5V。  

    如果 Vin= 0V 且 GND=-5V、则您将获得-10V Vout。

    我建议遵循数据表中的配置。 (图9-8)

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:
    感谢您的答复。

    我想将 TPS629210与 IBB 一起使用以生成-5V。
    使用如下所示的双 TPS6040x 配置是否可以生成-10V?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、

    在这种情况下、您只需要1个 TPS6040x。 第一级应提供-10V 的电压。 在任何情况下、我建议使用我们的 EVM 尝试此配置、并 在实际实施之前对其进行全面测试。

    您也可以考虑将  TPS63700作为替代方案。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:
    感谢您的支持。

    我已了解、不需要如图9-8中所示的双重使用、并且可以如下图所示通过一次使用在理论上实现。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice、  

    是的、原理图看起来正确。

    谢谢。

    费宾