This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29209-Q1:内部平衡故障

Guru**** 2579295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29209-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295245/bq29209-q1-internal-balance-failure

器件型号:BQ29209-Q1

您好

使用 BQ29209-Q1开发客户设计。  BQ29209-Q1用于设计两个串联 电池的平衡电路。 焊接电池组并完成电气性能测试后、将其放入库存中2个月。 返回检查发现、高侧电池单元消耗至0V (B2)

拆下保护板后、确认 BM 侧的泄漏电流异常增加至约0.9mA。 保护板从 B+->B-->BM 或 BM->B+->B-的上电顺序是否会导致平衡 IC 失败?

错误的上电序列是否会导致 IC 故障? 这是可行的吗?

原理图和测试如下所示:

如何解决此问题?

正在等待您的回复。

谢谢

星形