This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:时钟延展

Guru**** 1101270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295515/bq76942-clock-stretching

器件型号:BQ76942

您好!

已知 BQ76942器件会执行时钟延展。 在仅读取电池电压时是否有任何避免时钟延展的选项? 在数据表中、我看到有一个可能发送子命令的位置、该子命令将数据从给定寄存器移动到传输缓冲区、一段时间后该数据可以从传输缓冲区写入(未激活时钟延展)。 是这样吗?

非常感谢、此致、Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan、您好!

    避免时钟扩展的方法并不能得到保证、但缓解该问题的两种好方法是:

    1.在发送命令加载数据和从传输缓冲区读取数据之间等待2ms。

    2.表9-2 TRM列出了大多数命令/子命令的近似处理时间。 如果2ms 不可接受、可以使用该方法对延迟进行微调。

    请注意、这并不完美、因为如果器件当时正在忙于处理其他任务、处理时间可能会增加、从而导致器件最终导致时钟延长。

    此致、

    马克斯·韦博肯