This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24701:设计点

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24701, TPS24741, TPS25985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295111/tps24701-design-point

器件型号:TPS24701
主题中讨论的其他器件: TPS24741TPS25985

大家好、

TPS24701旨在用于12V/33A 环境
外部 MOS 选择附件是否有任何问题?
之前在切换电源时使用的是 TPS24741。 系统因切换缓慢而重新启动。

BRS、

杰米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jamie:

    感谢您的联系。 您能否向客户推荐 TPS25985并分享反馈?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pal

    我可以知道原因吗?

    谢谢!

    BRS、

    杰米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jamie:

    TPS25985是一款集成电子保险丝解决方案。 它不需要外部感测电阻和 MOSFET。 解决方案尺寸将会更小、并且具有成本竞争力。