This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:如何更改 SPICE 模型中的基准电压。

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295118/tl431-how-to-change-the-reference-voltage-in-spice-model

器件型号:TL431

大家好、

我想更改 SPICE 模型中的基准电压。
您能告诉我 在哪里调整 SPICE 模型吗?
我希望模拟从最小到最大的基准电压摆幅(2483到2507mV)。


V1 6 7直流1.4V
I1 2 4 1E-3
R1 1 2 1.2E6
R2 4 2 RMOD 2.495E3
R3 5 7 .2
D1 3 6 DMOD1
D2 2 3 DMOD1
D3 2 7 DMOD2
E1 5 2保利(2)(4、2)(1、2) 0 710 -710
。 型号 RMOD RES (TC1=1.4E-5 TC2=-1E-6)
。 型号 DMOD1 D (RS =.3)
。 DMOD2 D 型(RS = 1E-6)
。 结束

Br.
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kengo:

    该模型目前不支持最坏的情况、但您可以尝试将"R2 4 2 RMOD 2.495E3-"更改为 "R2 4 2 RMOD 2.483E3-"或 "R2 4 2 RMOD 2.507E3-"

    此致!

    沃尔特