This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:PG LED 在充电结束后闪烁过快

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294784/bq25170-pg-led-blinking-too-fast-around-end-of-charge

器件型号:BQ25170

您好!

我正在尝试使用 BQ25170以大约450 mA 的最大充电电流为3.7V 锂离子电池充电。
所使用的电路主要基于数据表中描述的内容:

充电似乎是可以的,不幸的是,我在充电结束时观察到一个奇怪的行为,当 ICH 变得接近 Iterm 时,连接到 Iterm# PG 的 LED 开始闪烁(超过1赫兹).
在监控充电电流时也可以观察到这一点:

我假设这是充电器的电压阈值与我正在使用的电池的放松电压之间的问题。 一旦充电器停止充电、电压会降至电压阈值以下、但一旦充电器开始充电、电压就会超过终止电压、且充电电流会低于 Itm (生成观察的周期)。

由于该器件似乎没有用于电压阈值的专用引脚、您是否知道我如何缓解该问题、或者您是否看到我观察到这种行为的另一个原因?

谢谢!
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好本杰明  

    需要注意以下几点:

    1.) 将 LED 从电池移动到输入、负载变化可能是个问题

    2.) 增加了输出电容器、10uF  

    3.) CAN 充电电流被减少、0.44mA 目前为680 Ω、300mA 可行。

    关于您的电池、您能告诉我什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。
    很遗憾、我今天无法访问实验室、但明天我会尝试您建议的更改。

    关于电池、我正在使用一个小型450 mA 3.407V Lippo 电池(类似这样的电池 )。 这就是为什么我将 ISET 固定为440 mA、以便用1C

    此致