This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50电池电压异常

Guru**** 2767655 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294109/bq40z50-bq40z50-cell-voltage-abnormal

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQ2980

您好  

该客户设计采用 4节锂电池、4V 2节串联和2节并联、测量现象是 VC1的电压仅为1.1V、VC2的电压正常、显示为4V。

BQ2980连接是否合理?

e2e.ti.com/.../BMS-_2800_1_2900_.pdf

请帮助检查原理图。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    您能告诉我从 U10的 PACK 引脚测量的电压吗?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony

    感谢您的答复。

    U10的 PACK 引脚为1.1V、偶尔出现-0.2V 的下降趋势。

    当电路板连接到外部12V 电源时、U10 PACK 引脚为4.2V (正常)

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    您能否更深入地介绍一下电池方向以及哪些电池应该并联?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony

    感谢你的帮助。

    通过比较 BQ2980 EVM 发现了该问题 、现已解决。

    谢谢

    星形