This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:TPS563201输出不稳定且 DCM 开关信号过冲

Guru**** 2505395 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294755/tps563201-tps563201-output-not-stable-and-dcm-switch-signal-overshoot

器件型号:TPS563201

我在使用 tps563201时遇到三个问题。

1. DCM 模式时开关节点有过冲电压,为什么? 我应该调整哪个参数。

2.当采用 CCM 模式时,开关节点有下冲电压,为什么? 我应该调整哪个参数。

3.输出电压随负载变化,负载为1A 时输出为3.34V,负载为2A 时输出为3.29V,负载为3A 时输出为3.23V,为什么? 我应该调整哪个参数。

 

我们的原理图如下所示、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 DCM 模式下、振荡 太 大、可能是因为电感太大了。 请参阅数据表中的建议值。

    2." 在 CCM 模式下、开关节点具有下冲电压。 为什么? 我应该调整哪个参数。"  您是说下冲电压过低吗? 我不确定测试时的带宽是多少?

    3. FB 似乎受到噪音干扰。 请用合适的电感器替换电感器,减小分压电阻器的电阻(如下图所示), 然后再次测试。 此外、请提供布局。  我需要检查布局的布线是否正确。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 DCM 模式下、振荡 太 大、可能是因为电感太大了。 请参阅数据表中的建议值。

    我将电感器更改为3.3uH、但没有改善。 波形如下:10uH 无差异

    2." 在 CCM 模式下、开关节点具有下冲电压。 为什么? 我应该调整哪个参数。"  您是说下冲电压过低吗? 我不确定测试时的带宽是多少?

    我试用了20MHz 和1GHz、20MHz 上的电压为-1.7V、1GHz 上的电压为-2.3V。

    3. FB 似乎受到噪音干扰。 请用合适的电感器替换电感器,减小分压电阻器的电阻(如下图所示), 然后再次测试。 此外、请提供布局。  我需要检查布局的布线是否正确。

    布局如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.在 DCM 模式下,SW 振荡是一种正常现象。 当 Vin=12V 时、会发生相同现象、但电压相对较小、因为 Vin 较大。


    2.在 CCM 中 SW 的下冲过大,这可能与测量的带宽(如下所示:500MHz 与20MHz 带宽)或测量基准地的选择有关。


    3.当 Iout 为1A、2A、3A 时、Vout 会逐渐变小。 我们也可以在实验室中复制(如下所示)。 这可能与电源的负载容量(5V-Vin)有关。 建议测量 Vin 的纹波以进行检查。

    最好的红土