This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2Cr-01:4CC 命令 USB-PD-CHG-EVM 的通信问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, USB2ANY, TPS25750, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293318/usb-pd-chg-evm-01-communication-problem-with-4cc-command-i2cr

器件型号:USB-PD-CHG-EVM -01
主题中讨论的其他器件:USB2ANYTPS25750、BQ25798、 TPS25750EVM

团队、您好!

通过 USB2ANY、我的客户成功地使用了 I2Cw TPS25750进行了写入、然后将其写入 BQ25798。 他们通过观察充电电流来验证这个情况、充电电流在写入寄存器0x03后增加。

使用 I2Cr 读取不能正常工作。 下面的屏幕截图显示了读取 BQ25798寄存器0x03、I2C 地址= 0x6B。

第三个字节(从左开始)不应该显示0x6B? 根据 BQ25798数据表、截屏应显示6B 02 6B (带读取标志)

     

以下是完整的 I2C 序列:

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    我将对其进行深入研究、并使用 EVM 进行测试、看看能找到什么。 您的配置是否具有我可以深入研究的.json 文件?

    请注意、假日即将到来、可能会有一些延迟。  

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Field、

    EVM 处于默认配置。 未应用任何更改。

    此致、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    如果不使用 USB2Any 并使用 TPS25750EVM、这就是我在尝试执行 I2Cr 时获得的流量。 我想知道这是否是 USB2Any 的功能、需要使用此 CHG EVM 进行测试、但我目前正在着手获取 USB2Any、当我获得一个时、我会进行测试、并在我可以找到它时向您提供更多信息。

    谢谢。
    字段