尊敬的先生:
我们使用补丁 I2C 地址0xF (我们还尝试了其他 I2C 地址0x10、0x12、0x14、0x20、0x30、 等等)。
步骤和响应看起来正确、但 TPS25750对补丁 I2C 地址没有响应。
我们已将 TPS25750设置为在安全模式下运行。
我们的设置可能会出现什么问题?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
由于许多工程师正在休息、感恩节假期会造成延迟。
Kevin 对 ADCIN 设置的担心与下表有关。 TPS25750的 I2Cs 地址根据 ADCIN 配置发生变化。

地址0x21仅对应于地址索引1。

另一个需要检查的是 IC 电源。 在电池未耗尽的状态下使用时、确保为 Vin3V3提供3.3V 电压。 您还应验证 LDO3V3也具有3.3V 电压。
谢谢。此致、
克里斯