This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3704-Q1:建议使用哪种版本的 TPS3704-Q1

Guru**** 2511095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294232/tps3704-q1-which-version-of-tps3704-q1-is-most-recommendate

器件型号:TPS3704-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3704

大家好、

您能帮我确认一下我们想为客户推荐哪款完整器件型号吗? 由于客户不需要复位延时时间、因此他们希望我们提供一个更可能推荐的帮助来分享。 非常感谢您的支持,再次检查.

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:  

    我会推荐 TPS37044BJOFDDFRQ1、这是我们的可调型号。 借助可调型号、可以使用外部电阻器设置 OV 和 UV 阈值、从而提高设计多功能性。我们目前在 TPS3704产品页面上提供了一款工具、用于辅助计算外部电阻。  

    此致、  

    奥斯卡·安布里兹