This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:电流环路的相位裕度

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294391/ucc28180-phase-margin-of-current-loop

器件型号:UCC28180

早上好、我将使用您的 UCC28180集成电路构建一个 PFC CCM。

这些是用于计算放大器稳定性的

输入电压= 180-264V
输出电压= 400V
Iout = 2A

Fsw = 110kHz

L = 250uH (峰峰值纹波为40%)

我将使用您的 Excel 计算器确定反馈系统的大小。

增大电流反馈的大小、我要找出第16委员会-28°的相位裕度。
我想了解找到这样低的相位裕度值是否正常。

我附加在​​Excel 文件中针对 Vin_max = 264V 和 Vin_min = 180V 设置的两个值以及相应的图

 到目前为止、我仅设计了降压转换器的电压环路控制、只有当相位裕度大于约60°时、才能接受相位裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:  

    此器件的电流环路相位裕度往往很低、因为对其进行改进的有效选项很少。
    减小 ICOMP 电容会使极点升高、从而增加交叉频率并允许更大的裕度、但对纹波电流求平均值的效率较低、可能会产生其他不利影响。  

    UCC28180经过优化、可在85~265Vac 的所谓"通用线路"范围内运行。  我认为当将该器件用于仅高压线路应用时、通常会出现低裕度、在该应用中、高输入电压下会出现最大输入电流。

    此致、
    乌尔里希