This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:如何优化软启动电压波形?

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293997/tps54620-how-to-optimize-the-soft-start-voltage-waveform

器件型号:TPS54620

您好!

我的客户问道:  当我使用 TPS54620时、我注意到下图中的振荡发生在上电过程中。  当我连接到 SS/TR 引脚的电容器变小时、振荡将减小。 但同时、启动时间比以前更快(从5ms 到数百 us)。

这是原理图:

如何消除振荡而不缩短启动时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moon、  

    11ms 是一个长软启动、如果可能的话、将其保持在10ms 以下、这将有助于  

    减少电感器和 COUT 有助于消除这些细小引脚。 当该器件开始斜升并尝试为 COUT 充电时、会产生高 VOUT 纹波。   

    谢谢!  

    Tahar