This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:VBUS=0且 BAT 可用时的高静态电流

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, BQ24192, TPS61230, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287373/bq24192-high-quiscent-current-when-vbus-0-and-bat-is-available

器件型号:BQ24192
主题中讨论的其他器件:BQ25731、、 TPS61230BQSTUDIO

您好!

我们在我们的项目中将 bq24192用作充电器、并将 bq25731用作电量监测计。

几乎所有器件都运行良好、但我想知道、当 VBUS=0且系统负载非常低(Iload < 1mA)时、bq24192的奎斯特电流在30 -35mA 范围内短暂呈现出峰值。 引脚/CE 始终保持低电平。

有人知道为什么会发生这种情况吗?

提前感谢您的帮助。

此致、

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    为了确认您是否识别出在 VBUS = 0V 且/CE 处于低电平时从电池向充电器脉冲的30 -35 mA 电流?

    您能否分享介绍脉冲的相关原理图和特征信息(频率如恒定、脉冲持续时间、波形)?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    同时,我发现了原因的行为。

    电池电流峰值的原因不是充电器组件 bq24192本身、而是升压转换器 TPS61230、连接在充电器的输出端、该输出端具有极轻的负载(ILOAD < 1mA)。

    附加的是原理图和通过 I/U 转换器测量的电流峰值。

    峰值位于45 mA 周围。

    其他东西。  

    我需要在 bq24192中重新配置充电电压的值。

    从我们将 bq24192与 bq27531搭配使用的原理图中可以看出这一点。 复位后、bq27531控制 bq24192。 我无法通过 bqStudio 更改该值。  

    "你知道什么? 我应该在新主题中发布它吗?

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我很高兴你能够找出原因。

    为了更改充电电压、您必须修改寄存器 REG04的值。 如果您通过电量监测计执行此操作(假设来自原理图)、我会点击 TP1204和 TP1205来验证 I2C 事务是否按预期进行。  

    我建议使用 BQ25731打开一个新的线程、从而检查为什么它可能无法按预期与充电器进行通信。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳