请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25946 主题中讨论的其他器件: TPS2121
我正在寻求有关 TPS25946的帮助。 我们正在使用这些器件中的几个器件将功率导通至我们想要的位置、并且产生了一些意想不到的结果。 当我们提供接近20V/5A 的功率时、我们遇到了电流限制保护无法迅速关闭器件、导致我们认为的功率产生纹波并烧断与电子保险丝输入/输出并联的电路中的其他器件的问题 (例如 MUX TPS2121)。
我们想知道是否确实可以减慢过流保护的速度、从而以更慢的速度关闭套管。 通常电路保护越快越好、但在这种情况下、它似乎会给我们带来问题。
dVdT 电容值是否可以在这方面提供帮助、或者这是否仅适用于浪涌电流?