This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:我对此非常陌生。

Guru**** 2607365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291086/bq40z50-r2-i-am-very-new-to-this

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

我正在将 BQ40Z50评估板与 BQ40Z50-R2芯片配合使用、但我不确定如何正确执行学习周期。 要对其正确充电、您需要连接充电电源、使其达到100%、然后在周期的剩余时间内保持连接。 但是、在放电期间、我也会执行相同的操作、使其保持连接以进行放电、直到达到截止电压、但电路板会在其余部分关闭。 我应该如何让它继续验证数据、直到它达到 REST 状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好:  

    要成功完成学习 周期、我建议遵循"成功实现学习周期" 文档中概述的步骤。 如果您还有其他相关问题、敬请告知。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一些问题。 我在学习周期开始电池放电、但当电池电量耗尽并达到终止电压时、评估板实际上会关闭、现在我在屏幕上看到"器件不确认"。 我已经尝试按下 WAKE 按钮和其他各种事情、但它不起作用。 它会显示寄存器中的数据存储器中的数据、但不起作用。 我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好:  

    监测计似乎正在进入关断模式。 您能否向我提供.gg 文件、以便我查看您的配置? 此外、您能否向我提供您的电池规格以及电池含有多少节电池?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家、这里是我使用的电池的 gg 文件和数据表、电池的配置为3S2P。  e2e.ti.com/.../8372.Test.gg.csve2e.ti.com/.../datasheet_2D00_2618353_2D00_eve_2D00_inr1865033v_2D00_non_2D00_standard_2D00_battery_2D00_rechargeable_2D00_18650_2D00_flat_2D00_top_2D00_high_2D00_current_2D00_loading_2D00_li_2D00_ion_2D00_36_2D00_v_2D00_3200_2D00_mah.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道我要求很多、但您能帮助我正确设置参数吗、因为我认为我没有正确地放置 CHG、DSG 阈值和停止电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好:  

    请给我一天时间来查看您的.gg 文件。  

    此外、有关配置 CHG 阈值 DSG 阈值 和停止电流的信息、请参阅下图。 这是《 成功实现学习周期 》文档中的内容。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、Jonny。 我会等你的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好:  

    在查看 gg 文件时、看起来您可能会低于 CUV 阈值。 您能否向我发送最新的.gg 和.log 文件、以便我可以对其进行调试?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的最后一个.gg 和.log、在这种情况下、器件一旦达到终止电压就会关闭。 在本例中、我将 CUV 阈值 设置为2500mV、终止电压为7500mv、因为我要使用3节电池、是否必须将 CUV 阈值设置为低于终止电压? 如果我将其设置为低于、一旦电芯达到终止电压、放电就会结束并开始张弛?

    e2e.ti.com/.../2018.Test.gg.csve2e.ti.com/.../Learn-new.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好:  

    查看日志文件后、似乎是学习周期执行方式的问题。 学习周期电压和电流应与下图类似。  

    应采取以下步骤来成功完成学习循环:  

    1. 将电池放电至电量耗尽。  
    2. 静置至少5小时。  
    3. 将电池充满电。 典型速率为 C/2。  
    4. 静置至少5小时。  
    5. 将电池放电至电量耗尽。 典型速率为 C/5。  
    6. 静置至少5小时。  

    请注意、在执行学习周期时、请记录所有数据。 可以 在此处详细了解完成学习周期的步骤。  

    此致、  

    Jonny.