This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3447-PAR-230VEVM:LM3447-PAR-230VEVM 原理图

Guru**** 2630355 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3447-A19-230VEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289944/lm3447-par-230vevm-lm3447-par-230vevm-schematic

器件型号:LM3447-PAR-230VEVM
主题中讨论的其他器件: LM3447-A19-230VEVM

您好!

根据 LM3447-PAR-230VEVM 原理图、整流后的交流电流将连接到变压器引脚1和信号地...

是这样吗? 或变压器引脚14应连接到辅助绕组引脚编号 4通过电容器进行公共点接地?

请参考指南、了解哪一个是正确的。

谢谢。此致、

克鲁帕利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krupali:

    您是否是指 LM3447-PAR-230VEVM 中的 C1和 LM3447-A19-230VEVM 中的 C7之间的差异 ?

    此致、
    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的答复。 我想说的是、C1应该连接在变压器引脚4和引脚1和14的引脚14....instead 之间...或者如果 C1用作去耦电容器、那么 C1接地应该为 GND 而不是 SGND。 我是对的吗?

    请等待您的回复,

    此致、

    克鲁帕利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krupali:

    我同意您的想法。 由于这个 EVM 不是由我制作的、我会与我的同事确认并在稍后回复您。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steven。。。。请耐心等待回复。

    此致、

    克鲁帕利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krupali:

    不用客气。 感谢您的耐心等待。 我将在获得反馈后通知您。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    请等待您的反馈...

    此致、

    克鲁帕利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krupali:

    我已经和我的同事谈论过。 我们认为、虽然 Y 类电容器放置在初级侧 GND 和次级侧 GND 之间更为常见、 也可以将其放置在初级侧整流电力线和次级侧 GND 之间、因为  整流电力线和 初级侧 GND 之间还有一条从初级侧 GND 到次级侧 GND 的交流路径、因为在整流电力线和初级侧 GND 之间存在 Y 类电容器。

    但是、目前我们尚不清楚为 LM3447-PAR-230VEVM 设计此板以在此放置此 Y 电容器的原始工程师是否有任何具体原因。 这是一个旧 EVM、我很难跟踪历史记录。 很抱歉。

    此致、

    周老师