This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40131:24V 输入电压、20V 输出电压和50A 输出电流器件建议

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119, TPS40131, LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294414/tps40131-24v-vin-20v-vout-and-50a-iout-device-recommendation

器件型号:TPS40131
主题中讨论的其他器件: LM5119、LM25119

大家好、

您可以帮助推荐一款可支持24V 输入电压和20V 输出电压且输出电流介于20A~50A 之间的器件吗? 非常感谢您的建议。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS40131电流检测放大器输入 CS1、CSRT1、CS2和 CSRT2的绝对最大电压为6V。 CSRT1和 CSRT2 共模是输出电压。 在20V 输出时、这些引脚不能直接连接、它们需要一个分压器 连接到 GND。 由于偏置电流、分压器可能会产生额外的失调电压。  

    我认为 LM5119/LM25119更适合用于此应用。 电流检测放大器输入共模为 GND。

    我希望这可以回答您的问题。  

    此致