This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B:芯片的输出有较大的纹波、频率非常低

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294424/tps54560b-the-output-of-the-chip-has-a-large-ripple-with-a-very-low-freqency

器件型号:TPS54560B
主题中讨论的其他器件:TPS54560TPS54360

我正在使用 TPS54560的电路来生成15V 2.6A 输出。 输出电压约为15V、芯片正常工作、 但存在巨大的输出纹波(波动约为4V 至5V)并且频率非常低、周期为秒级(约为1s)我已经在 SW 引脚和 BOOT 引脚上测试了波形、两种频率都非常低。 我想知道什么样的错误会导致这种现象,我如何解决这个问题。 使用从 TI 网站下载的 Excel 工具计算该参数。 然后将原理图粘贴到下方。 图片是在输出端测得的波形。 (还有另一轨电压输出生成-15V、工作正常、不会出现太多波动、电压非常稳定。)

e2e.ti.com/.../4073.TPS54360_2D00_361FAMILY_5F00_CALC_5F00_TOOL_5F00_REVE.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ziyu:

    感谢您的咨询。 您能给我发送 SW 和 FB 波形的屏幕截图吗? 此外、在无负载的情况下、您遇到了哪些输出电流情况? 还是2.6A?

    最后、我假设-15V 电源轨来自单独的转换器。 是这样吗?

    此致、

    亨利