This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:驱动器设计

Guru**** 2537170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294525/lm3409hv-driver-design

器件型号:LM3409HV

您好!

我正在设计一个 LED 驱动器、为0.75A 41.5V LED 电路板供电。

我一直使用数据表和提供的示例、但我不确定某些组件、尤其是 L1和 Rsense。

在原型板上、我使用了18uH 和0.27Ohm 进行电流检测。 我不确定 ΔiLED -PP 和 ΔiL -PP 的值。

我希望尽可能接近0.75A 电流输出、(或稍微低于该值)

希望你能帮我。

此致

西莫内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Simone、  

    您可以参考数据表9.2典型应用并逐步计算它们。 例如、9.2.1将输出电容器、9.2.2将输出电容器。  

    此致、  

    XG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复! 您能帮助我  ΔiLED -PP 和 ΔiL -PP 的值吗? 示例中提供了这些、但我不知道如何计算它们。

    谢谢!

    西莫内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以  使用 equ 大致计算 ΔiL μ V PP。 8  

       

      ΔiLED  ΔiL μ F-PP,如果没有输出电容器,则也可以使用 μ F-PP。

     ΔiL 有输出电容器来降低 μ F PP 纹波、 则使用 equ。 19和 equ20。  有关 Rd  计算、请参阅9.1.5。