主题中讨论的其他器件:GPCCHEM、 BQSTUDIO
您好
我们正在使用 BQ40Z0-R1设计4S1P 智能电池组
我们计划在其中使用 INR18650P28A。
在电池化学 ID 的电量监测计 IC 中、会给 INR18650A Moli cell.itis 提供非常类似的信息、我们是否可以将此化合物 ID 用于我们计划使用的电池。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我们正在使用 BQ40Z0-R1设计4S1P 智能电池组
我们计划在其中使用 INR18650P28A。
在电池化学 ID 的电量监测计 IC 中、会给 INR18650A Moli cell.itis 提供非常类似的信息、我们是否可以将此化合物 ID 用于我们计划使用的电池。
你好,怀亚特
感谢您的回复
我们遇到了下面列出的另一个问题
我们实际上已经设计了16.8V 4S1P 电池组。 我们将为4.2V/节电池充电。 现在我们的设备中存在温度问题,所以我们已将充电电压更改为4.1V/电池(16.4V )。 为此、我更改了 电量监测计 IC 的电池电压电平。 在电量监测列中、我已将电压更改为4.1V/节和充电终止电流200mA、并将 RSOC 设为96%。
但电池将充电到16.4V 以上、并且几乎达到16.7V。 请帮助我们解决问题
您好、Max:
监测计不控制实际充电电流、您必须在充电器上进行配置、而不是在监测计上进行配置。 如果您使用 Advanced Charge Algorithm (高级充电算法)将 ChargingVoltage ()和 ChargingCurrent ()直接广播到充电器,或者使用主机将信息从电量监测计中继到充电器,则电量监测计可以控制电荷。 是否使用高级充电算法来控制充电器?
请与您的.gg 文件、包含电量监测计配置信息、以及您正在执行测试的 BQStudio 日志。
此致、
怀亚特·凯勒