This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 升压转换器要求

Guru**** 2529900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294795/boost-converter-requirements

主题中讨论的其他器件:TPS61299

您好!

请推荐一个升压转换器器件、

  • 输入电压范围(AAA 电池)- 0.9V 至1.5V
  • 输出电压范围- 3.3V 至5V
  • 负载电流- 0.5A (最小值)
  • 静态电流应小于50uA
  • 即使在低负载电流条件下也能实现高效率
  • 使能功能。
  • 启动电压应小于0.9V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivethitha:

    您可以考虑我们的全新器件 TPS61299超低 IQ 升压转换器。

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    内森