This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:替换 LT8582

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294670/tps65130-replace-lt8582

器件型号:TPS65130
主题中讨论的其他器件:TPS65131-Q1

大家好、

请帮您推荐一款替换 LT8582的设备吗?

要求:

输入电压:5.5V

VGH、VGL 输出:-15V 和+15V

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    对于这一应用、我推荐使用 TPS65131-Q1。 我可以在这里了解一些商业信息吗? 您的哪个客户有此要求? 谢谢

    Br

    帕特里克