This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:确认工作温度

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294082/bq76942-confirm-operation-temperature

器件型号:BQ76942

大家好、团队成员:

客户希望确认工作温度。

1.如果环境温度是80℃、外壳温度是88℃、结温是90℃、芯片能正常工作吗? 它是否会对器件造成永久性损坏?  功能温度 TFUNC 限制哪个温度?

2.当 环境温度高于85℃ 时,客户会关闭 AFE。  它是否会对器件造成永久性损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dillen:

    请参阅以下数据表上的绝对最大值表:

    它应该是有效的、只要器件温度不超过这些阈值、但建议的工作温度为-40°C 至85°C、而在该范围之外工作时无法保证器件性能。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Max、

    由于数据表规格无法说服客户接受其真实应用、我需要与您确认一下。

    1.在 AFE 工作时、如果芯片 外壳温度为88℃、高于建议的最高 功能温度85℃、我们无法保证在此情况下的性能。

    2.剂量功能温度是指环境温度还是 芯片 外壳温度?

    3. 当 温度高于功能温度时,将 AFE 配置为关断模式。 在室温下 低于 Func。 温度、将 AFE 配置为工作模式。 客户可以像这样运行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dillen:

    当 AFE 工作时,如果芯片 外壳温度为88℃,高于建议的最高 功能温度85℃,我们在此情况下无法保证性能。

    是的、当 IC 温度高于85℃ 时、我们无法保证器件的性能。

    剂量功能温度平均环境温度或 芯片 外壳温度?

    功能温度以及其他温度规格与 IC 的温度相关。

    当 温度高于功能温度时,将 AFE 配置为关断模式。 在室温下 低于 Func。 温度、将 AFE 配置为工作模式。 客户是否可以像这样操作?

    这应该起作用。

    此致、

    马克斯·韦博肯