This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22958:I'm 想了解此芯片可以耗散的功率:TPS22958DGNR

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22958, TPS22992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293415/tps22958-i-m-looking-to-understand-how-much-power-this-chip-can-dissipate-tps22958dgnr

器件型号:TPS22958
主题中讨论的其他器件: TPS22992
我需要3A @ 5V、所以15W。 总电流为6A、这很好、它可以在5V 的电压下运行、但并不意味着我要在现实中充分利用它。 数据表中没有指明最大功耗。 
我看到了一些热指标摄氏度/瓦、但在实际测试之前、很难知道会是什么。

我没有看到的芯片的总功耗有一些相关信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luc、

    对于 TPS22958、封装将影响器件可消耗的电流/功率。 您可以在数据表中看到额定值:

    FET 上的压降非常小、因此输入端的实际电压不会影响太大。这些都取决于热性能/布局、但此处的主要变量是导通电阻和集成 FET 发热的程度。 要计算此值、请使用以下公式:

    对于 RON-我们在数据表中指定了此值、网址为:

    在5V 和3A 下、假设最坏情况下的导通电阻/环境温度为24m Ω、则结温为(大约) 119C、高于器件的最高工作温度105C。 该特定的负载开关没有任何热关断保护机制、因此器件可能仍能工作/能通电、但可靠性无法得到保证。 根据您的环境温度、这可能会降低、但我建议使用 导通电阻较低的新器件、例如 TPS22992。

    此致、
    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这对我们大有帮助。