This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050唤醒电压

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294763/bq4050-bq4050-wakeup-voltage

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好  

客户 收到客户的反馈、告知唤醒电压低、标准是2.05–2.45V、实际的1.4V 可以被唤醒; 随机检查100节电池的唤醒电压、使其高于2.7V、客户返回的电池的唤醒电压为2.48V、并且测得的组数据之间的100pcs 差异相对较大(测试方法: 根据0.01V 标准、使用直流电源向上施加1.4V 的电压、然后查看示波器被唤醒时的电压。

1.4V 经过客户测试。 他们重新测试了返回的电池唤醒电压为1.98V (靠近 IC 引脚、对应于2.47V 至2.50V 的电池唤醒电压(电池组 PACK+、PACK-);将正常电池唤醒电压设置为高于 V 2.75、对应的 IC 唤醒电压为2.22V。

e2e.ti.com/.../37755e1825db4a4f14da85b84b4b54d2.mp4

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    它们如何确保器件处于唤醒状态? 我应用的一种好技巧是打开 BQStudio 并进行复习。 没有通信时(未唤醒)屏幕变为灰色、有通信时(唤醒)屏幕变为绿色。 它们可以在电源中进行电压扫描、以确定唤醒电压。

    我已经自己对此进行了测试、大多数时候唤醒电压结果是2.45V。 这因器件而异 。

    此致、
    何塞·库索