This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:VINAC 端口上的电压异常

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294748/ucc28070-abnormal-voltage-on-vinac-port

器件型号:UCC28070

尊敬的团队:  

我的客户正在将 UCC28070用作 8.3KW 系统的 PFC 控制器。  

但客户会发现 VINAC 端口上存在如下所示的异常电压。 我认为 VINAC 上的波形只是通过寄存器分频器缩放交流线路输入、但正如您在下面看到的、我们可以在 VINAC 波形上看到失真和无过零点。  

-黄色: Vin /  蓝色和红色: VINAC 波形

请查看下面的波形、并告诉我您对下面内容的看法。

1.波形异常的原因和调试点的方式。  

2.由于 VINAC 口波形异常而产生的预期问题。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:  

    感谢您关于 UCC28070的 VINAC 波形的问题。

    蓝色迹线似乎是以比红色迹线更高的输出功率捕获的。
    请提供您存在的任何波形的完整测试条件。
    此外、像素分辨率很低、所以我看不到任何细节。 请为图像使用更高的分辨率。   

    最后、请提供 PFC 部分的原理图。
    蓝色迹线显示了 Cin 值可能过高的证据、但我需要在此次捕获过程中了解功率级别。  
    但是、在任何情况下、我都需要查看原理图来诊断红色迹线行为。
    我怀疑这可以在较低的功率等级下捕获、但我不明白输入电压仍然很低时 VINAC 上升布线会怎样。  

    我认为信号可能还有额外的耦合、但在得出结论之前我需要查看电路。

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Ulrich 您好、  

    感谢您的支持。  

    我把这个帖子移到了内部论坛( 主题 ID:  1295199)的原因。 请参阅以下文章。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:  

    我将关闭该主题、并在内部论坛中为您提供支持。  

    此致、
    乌尔里希