This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25576:LM25576作为反相工作模式、TPSM82913作为具有相同外部同步信号的降压转换器。

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293796/lm25576-lm25576-as-inverting-operation-and-tpsm82913-as-buck-converter-with-same-external-synchron-signal

器件型号:LM25576
主题中讨论的其他器件: TPSM82913

我想使用 相同的外部时钟信号同步两个 IC。 LM25576Vin = 7V、Vout =-12v、TPSM82913 Vin = 7V Vout = 5V。  

我想在实践中尝试,但不能工作。

请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 请附上布局和原理图以及您将两个 IC 同步到同一时钟的当前尝试方式、以便我们为您提供更好的帮助。

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、延迟了、这里是我的原理图和布局文件。 请帮我。  https://drive.google.com/drive/folders/1KdJ72Cmp5Jy25KD4hIzSK6L2y76kiSW7?usp=sharing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将这些内容以屏幕截图或 PDF 形式发送吗? 我不能下载/打开这些文档。

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发送 you.e2e.ti.com/.../E4_2D00_PWR.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。 为了使用 SYNC 引脚、将降压转换为反相降压升压、需要一个电平转换器。 这是由于器件的接地电位被重新定位。 请参阅本 应用手册的第7.2节 以了解更多详细信息。

    谢谢!

    约书亚奥地利