请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC25600 团队、您好!
现在、我们为 OBC 应用选择 UCC25600。 当我找到"8.2.2详细设计过程"时,我对"图22. 峰值增益与 Q",如何 通过什么公式获得该数字? 绘制曲线的软件是什么?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用 Excel 生成 图形、
有关详细推导、您可以参阅以下参考文献中的公式15.10和15.11:
LLC 谐振转换器:建模、控制和设计方法及挑战概述|最新基础和趋势书| IEEE Xplore
我复制了参考文献中给出的内容:
给定归一化频率和 k (Lm/Lr)比率的峰值增益由下式给出:


从上面可以看出、对于0.257的 Q 和5的 k、最大增益将为1.993。
在 Excel 中、所有数据点都已被放置。 未使用任何公式。
此致
马尼坎塔