This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2041:立即反向驱动输出引脚

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: REF2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293894/ref2041-back-driving-output-pin-momentarily

器件型号:REF2041

我们正在使用 REF2041为 EP 提供外部基准。 在加电期间、AD5686R-REF2041 EP 将首先加电(即在 REF2041上电之前)、其 Vref 引脚将默认输出2.5V、这意味着 REF2041 Vref 引脚将看到这个2.5V。 这种争用是否会应力或损坏 REF2041?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 REF2041上电之前、REF2041的 VIN 和/或 EN 引脚是否会悬空或被拉至低电平?

    谢谢。

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相同的 VDD=5V 将适用于 AD5686R 和 REF2041 (Vin 和 EN)。 我们担心 AD5686R Vref 引脚会 REF2041输出4.096V 之前输出2.5V。 在此期间、REF2041 Vref 输出将灌入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dyson、

    REF2041能够吸收高达20mA 的电流。 只要您保持在该值范围内、这应该不会有问题。

    谢谢。

    杰克逊