This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C20:待机电流

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM843B22, TPS544C20, TPS548D22, TPS548B22
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294727/tps544c20-standy-current

器件型号:TPS544C20
主题中讨论的其他器件: TPS548D22TPS548B22、TPSM843B22

您好!

我不会使用 PMBus 通信(通过引脚进行器件配置/控制、不使用诊断)。 我的产品由电池供电。 待机期间、CNTL 将被设定为低电平以大大减少静态电流。 数据表中唯一有关电流消耗的规格是:

IVDD (输入工作电流)= 10mA (最大值)

此电流过大。 当器件处于关断状态(CNTL 为低电平)时、是否可以通过使用外部 MOSFET 切断 VDD 电源来进一步降低静态电流? 器件 VDD 关断(未连接到任何电压源)且仅 VVIN 连接到15V 电压源时的静态电流是多少。

请告知。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS544C20在 VIN = VDD 的情况下运行、甚至在它们之间添加一个 MOSFET 可能会在转换器运行时引入操作问题、因为高侧电流检测使用 VDD 引脚作为高侧 FET 的漏极电压。  因此、我们没有 VIN = 15V、VDD = 0V 时的 VIN 泄漏电流特性。

    由于您不使用 PMBus 接口、因此我建议您考虑使用 TPS548D22而不是 TPS544C20。  TPS548D22不仅可以在单独的 PVIN 和 VDD 电源电压下工作、 在禁用开关时、VDD = 12V 的待机电流为700μA、如果 VDD 降低到4V 以下、则可以进一步降低待机电流。  TPS548D22的 D-CAP3控制架构与 TPS544C20的 D-CAP2 +外部积分器架构非常相似、通过频率稳定型自适应恒定导通时间脉冲频率调制控制提供高直流精度和快速瞬态响应。  两款器件采用相同的40引脚5mm x 7mm 0.5mm 间距、热增强型 QFN 封装。

    此外、TPS548D22还提供了轻负载效率"自动跳跃"模式、该模式在负载电流低于临界导通(电感器谷值电流达到0A)时通过自动降低开关频率来降低功率损耗、这使得空载电流接近待机电流、同时保持稳定的输出电压。

    如果您不需要 TPS544C20的全部30A 功能、还可以选择 TPS548B22、其额定电流为25A、在负载电流低于大约12A 时、可提供比 TPS544C20或 TPS548D22更高的效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常感谢您提供的详细信息。 TPS548B22不适用、因为在至少16A 负载的最坏情况下、我的产品必须接受17V 输入电压。 我决定使用 TPSM843B22。 虽然它是昂贵的,但不是一个问题,因为费用不是主要考虑。  

    请告知我您的想法、即 TPSM843B22是否是合适的选择以及是否需要考虑其他几点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    与 TPS548B22相比、TPSM843B22具有更高的集成度和更低的关断泄漏电流、是一个不错的选择。  它使用固定频率高级电流模式控制、因此在较轻的负载下、当配置为自动跳频时、它比 TPS548B22具有更高的功耗、但您的应用是否需要这一点我不知道。

    值得注意的是、TPS848B22具有与 TPSM543B22相同的18V 建议最大输入电压、但当工作输入高于14V 时、TI 建议使用开关节点缓冲器将 SW 峰值电压限制为23V。  此 SW 振铃基于输入旁路和软件布局、这是 TPSM843B22内部的、因此我们已经为您完成了布局。