This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-TPS5532 EP:带负载的频率折返

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291516/tps55340-ep-frequency-foldback-with-load

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件:TPS55340

您好!

我已经设计了一个升压转换器来从12V 总线生成20V 电压。 标称负载将介于150至75欧姆之间。 我使用过参考设计工具"TPS55340_BOOST_CALCTOOL_REVC_EDIT_v2"。

输入电压 12伏
输出电压 20V
最大输出电流 260 mA
f_sw 600 kHz

我已经在标称负载下使用 TPS55340在 PSpice 运行仿真、结果如下:  

选定的组件包括:

CO1、CO2、CO3、CO4 4.7 μ F C2012X7R475K125C
CCOMP 0.22 μ F GRM155R61H224KE01D
瑞士法郎 120引脚 pF 封装 C0402C121K5RACTU
RCOMP 4.42k Ω ERA-2ARB4421X
RSH 154k Ω RP73PF1E154KBTD
L1 150 μ H SRR1050HA-151Y
D1 B540C-13-F
RSL 10k Ω RP0402BRD0710KL
U1 TPS55340MRTEP
引脚1 10 μ F GRM188R6YA106MA73D
CIN2、CO5 0.1 μ F GRM155R71H104KE14D
RFREQ 78.7k Ω CRCW040278K7FKED
R5 50 Ω RP73PF1E154KBTD

在输出端放置负载后、我将测试"SW"引脚、可以看到频率从600kHz 下降到150kHz、IC 进入频率折返模式。 这是过流导致的、但我看不到此过流可能来自哪里。 我已经检查了电感器饱和电流、它远远高于设计工具的建议值。 我可以看到、电压随着更高的负载电流而下降。 对于一个10千欧的负载电阻器、转换器运行正常、但是当我放置越来越低的值时、电压将不断下降、直到我看到12V 的输入。

我希望您有足够的信息来了解我的问题。

谢谢!

约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    感谢您伸出援手并对原理图元件进行了详细描述。 我将查看 它并提供一些反馈。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    对不起、我的回答延迟了。 当我使用您提到的计算器工具时、我会得到补偿电路中的各个器件的不同值。
    即 Ccomp=470nF、Rcomp=619 Ω、CHF=820pF。

    您能否详细介绍一下您从补偿回路中计算部件的方法?
    您是根据开关频率、右半平面零点还是使用误差放大器的增益带宽积计算带宽?

    此外、需要说明的是、虽然计算补偿环路元件的这些理论值是一个很好的起点、但实际调优应在实验室内完成、因为元件放置和 PCB 布线引起的寄生效应是一些不确定性、只能通过实验来解决。  

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您的答复。 我注意到 Excel 工具有不同版本。 我使用的工具为我提供了 Excel 工具中不同的值、现在组件网页中已经出现了该工具。 我将随附我使用的文件、如果您想要检查它、请使用我选择的值。 也许我应该尝试使用该工具的更新版本中的值、看看它是否能解决问题。 但是我不明白为什么它不应该在旧版本的工作.

    我还注意到使用当前值时系统不稳定。 增大输出电容器可能会解决这个问题。 我会努力的。

    非常感谢!

    e2e.ti.com/.../TPS55340_5F00_BOOST_5F00_CALCTOOL_5F00_REVC_5F00_EDIT_5F00_v2.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    我已经看到您将 Cout 降额百分比的值更改为120%。 这可能会导致稳定性问题。
    请尽量保持标准100%、如快速入门计算器中的默认值。

    谢谢、此致、
    布赖恩