请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS922052、 TPS922055、TPS922054、TPS922053 对于 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052从关断模式转换为混合调光模式、是否有任何图形说明?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在从关断模式转换到混合调光模式期间、该器件将经历两个步骤。 (请使 ADIM/HD 引脚始终保持低电平。)
首先、您需要遵循 数据表中第8.3.4节和图8-2中显示的启动顺序、这样该器件就为调光模式选择("调光模式开始"=高电平)做好了准备。 最简单的方法是在器件准备好进行调光模式选择之前、将 EN/PWM 引脚保持为高电平。
其次、您需要在不短于1us 的时间内将 EN/PWM 引脚拉至低电平、器件将进入混合调光模式。 然后、您可以在目标占空比和频率下输入 EN/PWM 信号。 请注意、器件在进入混合调光模式后需要2个周期来检测第一个目标占空比。 稍后、它仅需要1个周期来检测目标占空比。
TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052实现了软启动功能、以避免启动期间的浪涌电流。
请参阅下面的图示。