This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:适用于 MOSFET 栅极驱动器且基于反激式拓扑的双极电源生成

Guru**** 2535420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25183, LM5180, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292108/lm5180-q1-fly-back-topology-based-bi-polar-supply-generation-for-mosfet-gate-driver

器件型号:LM5180-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5180、LM25183、 TINA-TI

大家好、

我目前正在为 MOSFET 栅极驱动器电源生成基于反激式拓扑的双极电源。

到目前为止、我选择了几个器件( LM5180 LM25183 )、这大致适合我的设计要求。 使用推荐的计算器和 TINA 模型、 我修改了 TINA 中的值和进行了仿真、输出看起来很正确、但我仍然需要专家视图来了解这一点。

如果您可以审查我的设计并提出任何修改建议、将会有所帮助。

此处附加了 TINA 文件和计算表供您参考。

注意:此处是我的栅极驱动器规格

  1. 栅极驱动器 IC 电源 =   +/-15V  隔离式电源输入。
  2. 栅极驱动器 IC 的瞬时电流突发=  +/- 6A
  3. 栅极驱动器开关频率=  5 kHz  

谢谢。

e2e.ti.com/.../6675.LM_2800_2_2900_518x-PSR-flyback-converter-quickstart-tool-revB.xlsxe2e.ti.com/.../LM5180_5F00_power_2D00_supplytsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    感谢您分享原理图和使用计算器。

    我只有一个评论。 计算器建议使用153.2k 欧姆的反馈电阻器。 您改用196k 欧姆的原因是什么?

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的反馈。 关于反馈电阻器、计算器本身建议我的配置为196K 欧姆。 没有其他具体原因。

    如果我错过了任何内容、请告诉我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!  

    正确吗、如果我错了、但是否是"Recommended Feedback Resistor"选项卡153.2KOhm、而"Selected Feedback Resistor"是196kOhm?

    除此之外、您的参数看起来不错。

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢!

    我没有看到这一点。 在我研究 Excel 原理图变化的整个时间里。 感谢您的指出。 我将进行更改并运行仿真。

    除此之外、 RFB 是否有任何其他参数需要更改?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    除了这个,我没有看到任何值得注意的事情!

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的反馈。

    我曾尝试在 TINA-TI 中对电路进行仿真、但做了一些修改、 +17V -9V 产生瞬态、然后使用 LDO 将其调节到 +15V -5V 。 但仿真输出没有预期的那样产生。 不知道导致问题的原因。

    我在这里是否丢失了任何东西?

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../7853.LM5180_5F00_power_2D00_supply tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    感谢您的提问。 能否单独发送原理图?

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    目前、我将仿真电路、没有为此制作任何原理图。 是否可以在仿真中进行验证?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!  

    不幸的是、我的计算机目前不支持 TINA、我只能使用 PSPICE。 如果您发送了正在使用的原理图的屏幕截图、并且仿真结果未正确显示、我仍然可以提供帮助并进行调试。

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    这是 我正在尝试仿真的双极电源生成电路原理图的片段。 但是、如果我去除 LDO 调节、同样的仿真效果很好。

    请告诉我您的想法。  

    注意:此处是我的栅极驱动器规格

    1. 栅极驱动器 IC 电源 =   +/-15V  隔离式电源输入。
    2. 栅极驱动器 IC 的瞬时电流突发=  +/- 6A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!  

    感谢您分享原理图。 我无法看到 LDO 在哪里?

    此外、我还获悉 TI 不再支持 TINA。 我建议在 PSPICE 中为 TI 仿真相同的电路、并检查是否产生不同的结果。 在特殊情况下、TINA 可能会提供外界的结果。

    谢谢!

    约书亚奥地利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

     PSPICE 是付费的还是免费的? 如果已付款、是否可以提供未加密的 SPICE 模型或 LTSpice 符号?  

    这里突出显示的部分是我实现的用于调节输出电压的分立式 LDO 设计。   

    如果需要更多数据、请告诉我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!  

    我相信您可以申请 TI 的 PSPICE、并且应该是免费的。 我们没有可用于此目的的 LTSPICE 模型、为了让我通过未加密的模型发送出去、我们必须通过电子邮件接收该数据并验证我们是否与您签订了 NDA。 但是、产品页面上有一个适用于 PSPICE 的加密 SPICE 模型。  

    如果这些选项都不适合您、那么此部件还提供了一个 webench 设计器、提供一些仿真工具。

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 我将尝试在 PSPICE 中仿真相同的电路。