This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:可堆叠 TPSM846C23MOLR 电源模块、支持70A 电流

Guru**** 1815690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1289220/tpsm846c23-tpsm846c23molr-power-module-stackable-for-70a

器件型号:TPSM846C23

尊敬的 TI 团队:

我已计划使用 TPSM846C23MOLR 电源模块来应用0.75 @70A。
我知道70A 电流要求、我们需要堆叠2个模块来提供高达70A 的电流。
如果我堆叠2个模块、如何通过 PMBus 控制电源模块? PMBus 功能是否保持不变?
我能否在堆叠配置中调节最小输出电压步长10mV?


此致、
苏吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sujith、

    在有2个模块堆叠的设计中、您仍可以使用 PMBus 功能。 请参阅数据表。

    器件的 Vout 步长可以在数据表的电气特性表中找到。 该器件能够实现低于10mV 的输出电压阶跃。 请参见下方的。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

    感谢您的答复。

    关于这个电源模块、我还有一些疑问。

    1) 1)如何通过 PMBus 控制器件?对于堆叠模式、有两个电源模块、如何选择 PMBus 地址、如何使用堆叠模式下的电源模块?

    2)数据表显示了瞬态电流响应、但这是针对非堆叠模式的。 堆叠模式下的瞬态响应是什么?

    3)在堆叠模式下更改配置电阻器和电容器(通过外部电阻器进行 Vout 编程... 等等?

    4)如何确保在堆叠和非堆叠模式下瞬态响应和纹波都尽可能低?

    谢谢。

    苏吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)请参阅数据表第7.3.1.2节。 通过将电阻器从 ADDR0和 ADDR1引脚连接到 AGND 可选择地址。 每个器件都应具有其自己的唯一地址。  

    此表中的每个电阻器分配一个电平。 将其转换为 PMBus 地址(十进制)的公式是: PMBus 地址= 8 ×ADDR1 (level)+ ADDR0 (level)。

    假设它们在同一总线上、您可以通过适当寻址它们来访问它们。

    2. 一般来说,并联器件对瞬态性能的影响不会太大。 并行应用通常用于高电流应用。  

    3.并行应用在数据表的第7.3.19节中有详细介绍。

    4.对于这部分,补偿网络是确保您的设备以最佳性能运行的最重要的方面。 第7.3.3节概述了根据开关频率和 Cout 选择的补偿元件。 第7.3.4节总结了不同开关频率和 Cout 值的瞬态响应。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

    1)在70A 堆叠高电流设计中,单个 PMBus 中将有2个电源模块(主模块和从模块)。 我们如何为每个模块分配地址? 我们如何对 PMIC 进行编程?

    4)第7.3.4节表4、为了满足以下要求、必须选择哪种补偿网络值?

    设计1

    • VIN=5V Vout=0.65V  @70A

    设计2

    • VIN=5V Vout=0.75V @70A

    此致、

    苏吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Sujith、

    我知道有两个电源模块。 只需选择可产生不同 PMBus 地址的电阻器值。 这是任意的,但它们不能是相同的。

    设计取决于您需要什么样的瞬态响应。 BOM 节省您应该对 Vout = 0.65V 使用第2行、对 Vout = 0.75V 使用第6行。

    可以节省成本、但性能更差、对于 Vout = 0.65V、应该使用第1行;对于 Vout = 0.75V、应该使用第5行。

    谢谢。
    卡勒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Caleb、

    好的、我知道从电源模块将基于主机模块 PMBus 配置实现同步。
    是否正确?
    在70A EVK 设计中、我们也看到从模块和主模块都绑定了不同的地址。
    对于在堆叠模式下对电源模块进行编程、您是否有任何参考装置?

    谢谢。
    苏吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sujith、

    我们没有任何专用的编程指南、因此建议您通读数据表、因为数据表将提供您所需的所有信息。 您可以购买并联操作 EVM 并在那里工作。  https://www.ti.com/tool/TPSM846C23DEVM-807 

    请不要忘记下载 Fusion Power Designer 并获取 USB-TO-GPIO 适配器以帮助简化编程过程。  https://www.ti.com/tool/FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 
    https://www.ti.com/product/EN-US/USB-TO-GPIO2/part-details/USB-TO-GPIO2 

    谢谢。
    卡勒布