This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:LM3478 P2P 替代

Guru**** 1426920 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM3478, LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293224/lm3478-lm3478-p2p-replacement

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件:LM3488LM5155

您好!

是否有任何与以下封装兼容且可以更换的 IC?
・LM3478MMX/NOPB
・LM3478MM/NOPB

据我研究、LM3488似乎就是这个样子。 唯一的区别是它是否可以与外部时钟同步、对吧? 如果有任何其他适用的型号、请告诉我。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您的联系。 我会向您推荐更换件。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    非常感谢您的耐心。
    关于 LM3488、您是正确的。
    LM3478和 LM3488引脚对引脚兼容、仅在外部时钟同步方面有所不同。
    我们还有其他功能相同的器件、例如 LM5155、但所有这些器件的引脚排列都不同。

    此致、
    尼克拉斯