您好!
我正在尝试使用 BQ25170以大约450 mA 的最大充电电流为3.7V 锂离子电池充电。
所使用的电路主要基于数据表中描述的内容:

充电似乎是可以的,不幸的是,我在充电结束时观察到一个奇怪的行为,当 ICH 变得接近 Iterm 时,连接到 Iterm# PG 的 LED 开始闪烁(超过1赫兹).
在监控充电电流时也可以观察到这一点:

我假设这是充电器的电压阈值与我正在使用的电池的放松电压之间的问题。 一旦充电器停止充电、电压会降至电压阈值以下、但一旦充电器开始充电、电压就会超过终止电压、且充电电流会低于 Itm (生成观察的周期)。
由于该器件似乎没有用于电压阈值的专用引脚、您是否知道我如何缓解该问题、或者您是否看到我观察到这种行为的另一个原因?
谢谢!
此致