This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:Cout 的 LM5157 SEPIC 设计工具

Guru**** 2504885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291909/lm5157-q1-the-sepic-design-tool-of-lm5157-of-cout

器件型号:LM5157-Q1

这是设计值。

我的输出电流设计仅为0.42A。

Vout 的输出纹波为±7.5%。

但 Cout 的值为32.25uF。

Cout = I * dt / dv = 0.42 * 0.385 / 440k / 0.15 = 2.45uF。

我认为有什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    感谢您的联系。 可通过多种方法来确定输出电容。 使用输出电压纹波并不是实现该目的的最佳方法。
    最可能的情况是、我们的 SEPIC 快速入门计算器会根据负载阶跃响应电压偏差来确定输出电容、即、当发生负载阶跃时、电压仅变化 x%。 如果这样操作、还可以确保正常运行时的电压纹波保持在指定范围内。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、布莱恩特:

    我正在设计栅极驱动器前置稳压器。 我相信负载会在轻负载和满负载之间变化。 如果我对 Cout 应用补偿频率,是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    感谢您的反馈。  
    我不确定补偿频率是什么意思。 如果您能提供不同的说明、那将非常好。
    此外、我们在您的另一主题中为您提供了一些答案、可能已经解答了您的问题。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    这个线程看起来与这个线程相同:

    (+) LM5157-Q1:SEPIC 转换器设计-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    那么、我将关闭这个、并将我的响应放置在另一个线程上。

    此致、  

     斯特凡