This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S 的寄存器组

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1292261/bq24780s-the-register-set-for-bq24780s

器件型号:BQ24780S

您好!

我们将 BQ24780S 用于电源充电器、现在、器件上电3分钟后输出电压闭合、

寄存器设置如下所示、请告知是否有任何错误、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:  

    感谢您与我们联系!

    我注意到您评论说放电电流设置为10240mA (10.24A)、这是非常高的。

    这是注释中的拼写错误吗、这是寄存器中实际设置的值吗?  

    2-能否提供有关您的设计和测试设置的更多信息?

    适配器电压/电流是多少?  

    您能否提供示意图?  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    我们测试我们的电路板、测试报告如下:

    1.无负载(没有互跳)、ACOK 信号  上电2分钟后有脉冲、我们没有任何软件控制、波形如下:

    2.我们删除 VQ3 MOSFET 并且脉冲波形被移除、或者我们添加脉冲也被移除的程序;

    3.加上电池,BQ24780S 没有充电器电流输出,有脉冲波形;

    4.我们将 I2C 设定为 COMPEL  输出 电压,充电电流是正常的,但它在3分钟后闭合。

    5.如果有任何错误或我们需要设置任意 I2C 信号,请仔细查看方框图。  

    e2e.ti.com/.../BQ24780S-sch.pdf

    e2e.ti.com/.../KLH_2D00_RF01_2D00_BQ24780S.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:  

    感谢您提供原理图。 我会在周一进行审查并提供反馈。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    请为我们的问题提供您的推荐、我们收到了终端客户的订单、非常紧急、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:  

    请参阅随附的原理图检查清单。  e2e.ti.com/.../2251.BQ24780s_5F00_SchematicChecklist-_2800_5_2900_.pdf

    需要注意的一点是、建议的工作频率范围如下:  

    输出电容= 114.2uF --> f = 8.2kHz

    另外、请再次检查放电电流寄存器值设置、因为它可能过高。  

    此致、  

    A·克德尔