请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR36503-Q1 大家好、
我发现 DS 页23上显示器件运行 模式:FPWM 模式-轻负载运行:负载电流低于电感器电流纹波的一半时的断续导通模式(DCM)
但是、在第26页: 在 FPWM 模式下、频率在轻负载时保持不变。 为了保持频率、允许有限的反向电流流过电感器。
反向电流受反向电流限制电路限制、有关反向电流限制值、请参阅7.5
在 FPWM 模式下、即使 IOUT 小于 Iripple 的一半、也可实现连续导通(CCM)。
我是否忽视了这一点?还是 DS page23中的陈述错误? 我认为如果器件在轻负载条件下通过 FPWM 运行、则必须是 CCM?
此致