This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:轻负载状态下的 DCM 或 CCM

Guru**** 2731945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294077/lmr36503-q1-dcm-or-ccm-at-light-load

器件型号:LMR36503-Q1

大家好、

我发现 DS 页23上显示器件运行 模式:FPWM 模式-轻负载运行:负载电流低于电感器电流纹波的一半时的断续导通模式(DCM)  

但是、在第26页: 在 FPWM 模式下、频率在轻负载时保持不变。 为了保持频率、允许有限的反向电流流过电感器。
反向电流受反向电流限制电路限制、有关反向电流限制值、请参阅7.5
在 FPWM 模式下、即使 IOUT 小于 Iripple 的一半、也可实现连续导通(CCM)。

我是否忽视了这一点?还是 DS page23中的陈述错误? 我认为如果器件在轻负载条件下通过 FPWM 运行、则必须是 CCM?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    是的、 在轻负载下、FPWM 必须是 CCM、您的理解是正确的。 在轻负载情况下、DCM 为 PFM 模式。

    埃莱娜