This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I'm 正在寻找具有100%占空比能力- 12V 至36V 直流输入范围-输出:16-18V、2-3A 的降压转换器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16030, TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290138/i-m-looking-for-a-buck-converter-with-100-duty-cycle-capabilty---12v-to-36v-dc-input-range---output-16-18v-2-3a

主题中讨论的其他器件:LMR16030TPS54560

您好!
我正在寻找一款支持12V 至36V 直流输入范围、可提供大约16至18V 输出电压(输出电流约为2-3A)的降压转换器(理想情况下采用集成开关)。
大多数时候、此转换器将在低于输出电压(12V 至15V 直流电)的输入电压下工作、因此100%占空比能力是一个重要特性。

感谢你的帮助。
此致、
 布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bruno、

    降压器件可以在压降模式下工作、即 Vout 将在之后和= Vin。 这是您的要求吗? 然后 Vin>18V、Vout =18V、Vin<18V、Vout=Vin。

    选择60V 3A 级降压、如 LMR16030 LMR76003系列。  

    埃莱娜  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elena:
    感谢您的答复。
    我看了一下您建议的器件、但没有一款似乎完全符合我的预期。
    最接近的似乎是 TPS54560、因为它可以在 Vin = Vout 时处理100%占空比、但前提是 SW 的启动电压高于2.1V (如"7.3.4低运行压降和启动电压(BOOT)"一章中所述)。
    这意味着该芯片的开关会减少、因此在不达到100%占空比的情况下符合100%的占空比、如"7.1概述"示意图中所示:"TPS54560在接近100%的高占空比下运行。"

    但是、诸如 TPS6282x 或 TPS6209x (具有集成开关)等器件实际上可以在100%占空比的全时工作、它们在各自的数据表中明确说明了这一点。
    遗憾的是、它们不支持所需的输入电压范围。
    我使用了电源管理参数搜索页面、但没有成功...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bruno、

    当 Vin 接近 Vout 的条件下工作时、TPS54560可能存在引导 UVLO 问题。 TOFFMIN 将把 D 限制为~99%。  

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有更多问题、请重新打开此主题、否则我将先关闭。

    埃莱娜