This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82823A:TPSM82823的典型高度和最小高度

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293083/tpsm82823a-the-typical-and-min-height-of-tpsm82823

器件型号:TPSM82823A
主题中讨论的其他器件:TPSM82823

大家好、

TPSM82823的典型高度和最小高度是多少? 我从 DS 中仅获得了器件的最高高度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    如果有此信息、我将在内部进行检查。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    有任何进展吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    我在内部进行了检查、无法确定最小高度和典型高度、因为模块中使用的电感器只有最大高度规格。 模块总高度是模块基板、焊点和电感器高度的总和。  

    此致、

    瓦伦