This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:是否可在无外部电源的情况下使用

Guru**** 2815255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293404/tps65988-is-it-possible-to-use-without-external-power

器件型号:TPS65988

您好!

我想在不使用任何外部电源的情况下使用 TPS65988。 根据我的应用、一个 USB-C 端口(A)提供电源、而另一个 USB-C 端口(B)可以灌电流/拉电流。  

USB-C 负责为整个电路板供电。  使用 USB-C PD 充电器将任一 USB-C 端口连接到我的 PCB 后、PCB 就会通电。  

1.这是否可以通过 TPS65988实现?

2.如果是、如何为   P1_CABLE 和 PP2_CABLE 提供5V 电压?


*注意:灌电流电源的输出连接到5V 降压-升压转换器

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yashodha,

    很抱歉响应出现延迟、我们的美国假日转型一定错过了此话题。

     是的、这种类型的系统可用于 TPS65988。  您只需将两个端口配置为符合您电源需求的 UFP (灌电流端口)。

    2.  作为纯受电设备,您无需支持 VCONN 供电。

    如果您确实只是受电方、那么您可以简单地将这些引脚接地、将 PPHV1和 PPHV2连接 在一起、并在配置 GUI 中将它们配置为受电方路径、并设置您希望支持的目标 PDO。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。