This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717:选择 TPS717-Q1系列中的固定电压器件型号

Guru**** 2519640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS717-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294699/tps717-selection-of-fixed-voltage-part-number-in-tps717-q1-series

器件型号:TPS717

您好、团队成员:
您能 告诉我如何选择 TPS717-Q1系列中所需的固定电压 IC (订购信息)

这些 IC 的输出电压是多少  
2) 2)在给定的器件型号 (TPS71750QDSERQ1)中、50表示什么。





谢谢。此致、
k. 纳加朱纳
法雷奥印度私人有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、K。 Nagarjuna,

    对于   TPS717-Q1的这些器件型号、通常完整的器件型号是 TPS717XXQDSERQ1、其中 XX 是输出电压。  

    对于 TPS71750QDSERQ1、50表示输出电压为5.0V。  

    TPS717-Q1数据表第23页的第11.1.2节详细介绍了如何解码 OPN。

    希望这对您有所帮助!

    谢谢。  

    -吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jimmy