主题中讨论的其他器件:UCC28600
我在一个应用中将通过交流整流对这个稳压器部分的输入功率进行整流。 正弦波进入的部分可能会被严重斩波、这意味着低直流电压(例如 低至15VDC)。 预计将绕过 PFC。
我已经看过了这个评估板的原理图、它看起来应该有效、但是想要确认。
我知道电路板的最大功率输出将与应用中的功率
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在一个应用中将通过交流整流对这个稳压器部分的输入功率进行整流。 正弦波进入的部分可能会被严重斩波、这意味着低直流电压(例如 低至15VDC)。 预计将绕过 PFC。
我已经看过了这个评估板的原理图、它看起来应该有效、但是想要确认。
我知道电路板的最大功率输出将与应用中的功率
感谢您的回答! 我还发现了 UCC25640EVM-020 、它可能是一个更好的参考设计。 看起来也可以运行较低的直流电压吗? 该控制器具有更低的 UVLO。
相关:在 用户指南第8页的图4原理图中、整流器 D10的输出似乎与任何东西都未连接? 上一页图3中显示的整流器 Vin 的输出是否是?
谢谢!